主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A
工具/软件:

你(们)好
我使用的是 LM5145板。
但我的 LM5145电路板无法正常工作。
输入电压为48V、我的设计具有40V 输出。
但输出为0V 且 LM5145 IC 过热。
请查看我的原理图并帮助我。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:

你(们)好
我使用的是 LM5145板。
但我的 LM5145电路板无法正常工作。
输入电压为48V、我的设计具有40V 输出。
但输出为0V 且 LM5145 IC 过热。
请查看我的原理图并帮助我。
谢谢你。
您好、Leng
原理图看起来可以、尽管 3.3uH 处的电感器似乎很低、可能会提供高纹波电流。
我建议您完成该器件的快速入门计算器并发送它进行审核。 这对于检查元件选型、检查功率损耗等非常有用 确保降低陶瓷 Cout (即10 μ F/50V 电容器在 Vout = 40V 时可能只有1-2 μ F 的有效电容)。
https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC
此致、
Tim
e2e.ti.com/.../8228.LM5145_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsm
这是适合我的设计的 quickstart_calculator。
请回顾一下。
e2e.ti.com/.../3187.PCB.PcbDoce2e.ti.com/.../Sheet.SchDoc
这是 Altium Designer 中的原理图和 PCB。
我希望能尽快解决这个问题。
请检查我的设计并帮助我。
谢谢你。