工具/软件:
TI E2E 团队大家好、
我正在使用进行设计 TPS54260DGQR 和 WEBENCH Power Designer 中的仿真结果不一致、我想理解这一点。
设计参数:
- VIN: 8.53V - 9.0V
- 输出电压: 7.8V
- 输出电流: 1.3A
我有两份 WEBENCH 报告、分别说明了应该采用的设计。 为了清楚起见、我将生成的 PDF 命名如下:
- 报告 A:
TPS54260DGQR 9V to 7V8 1.3A_Wrong_Transition.pdf - 报告 B:
TPS54260DGQR 9V to 7V8 1.3A.pdf
这两个报告在其表中显示了几乎相同的元件选择(BOM)和计算得出的相同"操作值"、包括~282.4kHz 的开关频率(由 Rt = 442 kΩ 设置)。
但是、的仿真图 负载瞬态 和 输入瞬态 差异很大:
-
在报告 A (Wrong_Transition)中:
- 中的示例 负载瞬态 、模拟参数明确定义了从1.3A 到0.13A 的电流脉冲。 但是、该
IOut图显示整个仿真中1.3A 的恒定电流;从未执行脉冲。 因此、该VOut图仅显示了无瞬态行为的稳态纹波。 - 中的示例 输入瞬态 、仿真不会对 Vin 应用任何更改、而是显示稳态图。
- 中的示例 负载瞬态 、模拟参数明确定义了从1.3A 到0.13A 的电流脉冲。 但是、该
-
在报告 B (正确的报告)中:
- 都是 负载瞬态 和 输入瞬态 仿真正确执行、应用指定的激励并显示预期的 Vout 响应...
经过调查、我发现生成报告的主要区别在于、对于报告 B、我已明确启用 "用户首选频率" 选项、并将其设置为282kHz。 对于报告 A、未设置此选项。
我的问题是:
当频率仅由电阻器 Rt 隐式设置时、即使最终报告正确计算并在运行值表中显示了此频率、为什么仿真引擎似乎无法正确执行或表示动态仿真(负载/输入瞬态)? 这是预期行为、还是可能指向仿真设置过程中的潜在错误?
我已附上这两份 PDF 报告供您参考。 下面还提供了 WEBENCH 设计的公共可共享链接。
e2e.ti.com/.../TPS54260DGQR-9V-to-7V8-1.3A_5F00_Wrong_5F00_Transition.pdf
e2e.ti.com/.../TPS54260DGQR-9V-to-7V8-1.3A.pdf
webench.ti.com/.../SDP.cgi
提前感谢您。