This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:自举波形:自举电容器的放电时间与上部 MOSFET 的导通时间不一致

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518696/lm25141-q1-bootstrap-waveform-the-inconsistency-between-the-discharge-time-of-bootstrap-capacitor-and-the-conduction-time-of-upper-mosfet

器件型号:LM25141-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我是汽车一级团队的模拟 FAE。 以下是一个有关 EVM 电路板自举的问题:Vin 引脚=12V、Vout=4.94V、f=EVM 2.2MHz、计算出的占空比应为4.94/12/2.2=187ns。 我测试了上部 MOS 和下部 MOSFET 的 VDS、没错。 但是、当我测试 HB-SW 波形(一个与4.7R 电阻器串联的0.1uF 电容器、额外添加该电阻器以减少 SW 振铃)时、我发现 HB-SW 的放电时间接近220ns、这与计算出的时间不一致。

1)在波形中,哪个部分应该是真实的放电/充电时间?  

2)我知道会有死区时间、 在此期间、 较低 MOS 的体二极管负责提供电流路径。 这可能是 HB-SW 相对平缓上升后的升浪涌电压的原因。 上升时间应该持续多久? 它似乎超过了10ns。  

3)为什么容量放电后电压突然下降?

非常感谢。 我是一个新来的 FAE。 这个问题困扰了我几天,你的回答对我来说真的很重要。 非常感谢。

此致、

SIV MA

以下 是序列中的波形:1)  HB-SW  2)上部 MOS 的 VDS 3)下部 MOS 的 VDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiv:

    您能否在单个波形中测量顶部 MOSFET 的 BST_SW 和 SW 节点或 VDS? 您可以为 BST_SW 使用差分探头、为 SW_GND 使用常规无源探头同时测量这两种探头。 比较波形会有所帮助。

    谢谢

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我稍后会检查、然后回复您进行确认。 我还有另外两个问题:

    1)基于 EVM 板:DEMB 模式、 Vin 引脚=12V、FB 引脚连接到 AGND 以实现5V 输出、f=AGND 2.2MHz。 当 I 将 Vin 引脚降至3.8V、Vout 降至3.42V 时、VCC 为3.78V (>UVLO VCC)。  我发现此时、开关运行的时间周期仍然为3.4us、而不是0.45us (2.2MHz)。 为什么在 Vout 无法保持5V 电压时时间段会延长?

    2)当我在 EVM 指南中看到 DEMB 模式的效率曲线时, Eff 在轻负载低于1A Iout 时保持较高,但在 Iout>1A 时急剧下降(从1A 降至5A 时下降10%)。  我认为当 Iout 增加时、热耗散增加。 较低 MOS 的体二极管在整个 Iout 范围内是否仍然正常工作? 我原本以为 DEMB 模式仅在电感器电流低于零后返回 FPWM 时有效。 请您确认我的想法是否正确。

    感谢您的支持!

    1) Vin=3.8V 时 SW 波形或较低 MOS 的 VDS 2) DEMB 模式的效率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiv:

    1)当 VIN=3.8V<5V 时、该器件是降压转换器、当输入小于5V 时无法输出5V。 在这种情况下、Vout 跟随 Vin [VIN-DROP]、并达到最小 Toff。  随着 VIN 的降低、占空比会增加以保持输出电压。 当占空比接近100%时、可以通过延长 HS MOSFET 的导通时间 有效开关频率已降低(时间周期已增加) 要了解有关此情况的更多信息、请完成 降压转换器中的低压降运行(修订版 A)

    2)是的,你的理解是正确的。 在 DEMB 模式下、  当仅检测到反向电流时(即在电感器电流达到零的轻负载期间)、低侧 MOSFET 被禁用。 我将在内部检查 DEMB 模式的 EVM 用户指南中提供了曲线的 fsw。

    同时、可以从 D/S 曲线中比较 FPWM 模式与 DEMB 模式下 Iout 的效率、这些曲线在相同测试条件下给出。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。  

    1)我已经浏览了 关于 降压转换器中的低压降运行的链接(修订版 A)。 确实、当 Vin 减小(占空比达到接近100%)时、导通时间可以随着开关频率的降低而延长。

      ①I 在数据表中发现最短关断时间为100ns、是否意味着 随着 Vin 降至特定值、关断时间将保持在100ns。 从我上一个答复的图片可以看出、关闭时间约为240ns。 这是我想知道的第一点。

      ②From SW 波形、占空比可以计算为1-240ns/3400ns=93%。 然而、从 Vin 和 Vout 来看、占空比为3.42/3.8=90%、与93%不同。 我想知道当 Vin 无法保持5V Vout 时、D=Vout/Vin 是否仍然有效?

    2)在 EVM 指南中、FSW 在 DEMB 模式下也是2.2MHz。 比较数据表和 EVM 指南之间的效率曲线非常有趣。 在数据表中、EVM 指南中的效率会随着重负载而大幅下降。 这两款器件都在2.2MHz Vout/5V Vout/DEMB 模式下工作。 有什么我忽视的,为什么趋势明显不同?

     非常感谢您的耐心回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siv:

    我已经在 EVM 上进行了测试:VIN=3.8V、Vout_set=5V [默认 EVM]、FSW_set=EVM 2.2MHz。 我已离线与您分享结果。


    1) IC 侧的 Toff_min 应~100ns。SW 节点上的低电平时间 还计算了驱动器压摆率控制导致的 MOSFET 开关延迟+延迟。 我观察到 Ton=3.17us、Toff=205us。

    2)我观察到 Vin=3.8V、Vout=3.5682V 的情况。 如果计算出占空比、则 Vout/Vin=93.9%、Ton/(Ton+Toff)=93.92%。

    我建议更准确地测量参数、以避免混淆。 如需准确测量 Vin 和 Vout、请直接在输入和输出陶瓷电容器两端进行测量。 避免在测量/探测中使用长导线、因为这可能会产生损耗。

    正如我所建议的、请遵循 D/S 曲线。 我将在内部检查 EVM 中给出的曲线。 这可能需要几天时间。 不过、您可以测量 EVM 上的效率以供参考。 请按照准确的测量方法进行操作。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    1)感谢您的测试。 我认为这是我的测量方法会导致混淆。 我将再次检查。

    2)实际上、我已经测量了 EVM 板的效率曲线、趋势是一样的(与数据表不同)。 您可以将其作为参考。  

    此致、

    SIV MA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siv:

    您是否在输入和输出的陶瓷电容器上测量了 Vin、Vout? 我会在 EVM 中进行测量、几天内回复您。

    但是、对于 Vin=18V、我可以看到1A 到5A 之间只有3%的差异。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arptia:

    效率是针对整个 EVM 板的、因此测量基于 Vin 和 Vout 引脚。 电容测量确实会更加准确。 我不知道  EVM 指南通过哪种方式获得输入/输出电压来计算效率。

    此外、是的、当 Vin=18V 时、 1A 到5A 之间只有3%的差异、但 EVM 指南中1A 到5A 之间存在10%的差异。 对于 Vin=12V、根据我的测量、从1A 到5A 的电流差异几乎为0%、但在 EVM 指南中为5%。 (我只是想、一旦没有反向电感电流、DEMB 就会回到 FPWM、因此、DEMB 模式下高负载下的效率与 D/S 相比是合理的)

    请让我知道,一旦你得到你的答案,真的谢谢!

    此致、

    SIV MA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查并回复您

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    机电工程署在效率方面有否进展? 如果有任何结果、请告诉我。 非常感谢!

    此致

    SIV MA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siv:

    对延迟答复表示歉意。

    我已在内部进行检查。 建议遵循 D/S 曲线。 否则、 您可能需要参考 LM (2) 5148以了解专门用于 PFM 结果的信息。

    我们可以离线讨论更多 详细信息。

    谢谢