Other Parts Discussed in Thread: TPS25730
工具/软件:
您好:
目前选择 TPS25730D 芯片、ADCIN 电压配置为9V~20V、ADCIN 电流为1.5A~5A。 但是、在测量 VBUS 波形时、电压直接从5V 上升到20V。 当由其他制造商提供的具有相同参数的适配器供电时、电压协商失败、VBUS 保持固定为5V。 为什么配置的 ADCIN 电压范围不起作用、并且是否有办法使起始电压从9V 开始?
这是我想问的另一个问题。 芯片的 I2C 接口是否可用于写入电压或电流控制值? 还是只能读取芯片信息? 是否有详细的规格表包含用于 I2C 通信的寄存器映射?