This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406E:TPSM64406E

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406E, TLVM14406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522827/tpsm64406e-tpsm64406e

器件型号:TPSM64406E
主题中讨论的其他器件: TLVM14406

工具/软件:

您好:

需要直流/直流电源方面的建议。

这里的关键问题是辐射和传导发射极低。

至于输出纹波、如果需要、我们始终可以添加 LDO。

我看到 TPSM64406E 和 TLVM14406在选择表中均称为超低噪声。

它们的噪声性能是否有任何真正的差异?

我们是在非模块解决方案中实现相同还是更好的噪声(辐射/传导)?

对于输入为8V 至20V、输出4V 且输出电流围绕700mA 的其他应用、哪一个是最合适的低噪声候选值?

提前感谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能分享原理图和布局吗?

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    但此时不能、不过、电路板布局之后、我很乐意这样做。

    这是一个新的电路板,不幸的是,它必须包含相当多的开关电源以及模拟驱动电路,用于极其敏感的光学元件。

    因此、我搜索的开关具有非常小的输出纹波以及非常低的发射和从输入返回的传导噪声。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    根据数据表、您可以预计使用 TPSM64406E 通过测试。 可能需要为传导发射添加一个输入 π 型滤波器。

    这就是我们在测试中使用的协议。

    谢谢、
    Andrew