This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:IEEE 802.3af PoE PD 保护机制

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514321/tps23758-ieee-802-3af-poe-pd-protection-mechanisms

器件型号:TPS23758

工具/软件:

您好:

我想知道 TPS23758 IEEE 802.3af PoE PD 会在什么情况下触发其保护机制。 您能否澄清导致这种情况的条件或情景?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicky:

    TPS23758具有以下典型的保护功能  

    -热关断:

    - VSS 的过流折返:

    - VCC 自举断续模式输出欠压:

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang

    感谢您的答复。  

    当我们在测试期间测量浪涌电流时、规格中提到的最大电流为220mA。

     

    我们测得的峰值电流为238.1mA、该电流超过了规格值。 这种超量的潜在风险和影响是什么?

    它可能会给 PSE 方面带来哪些行为和风险?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicky:

    您能分享一个高分辨率波形吗? 这也可能是测量误差。

    作为450mA、238mA 不会超过 PSE 的浪涌额定值。 这对于 PSE 是安全的   

    [引述 userid="618104" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514321/tps23758-ieee-802-3af-poe PD-protection-mechaniss/5851167#5851167"]

    它可能会给 PSE 方面带来哪些行为和风险?

    [/报价]

    此致、

    DIAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    更新高分辨率波形。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicky:

    感谢您的答复。  

    时序似乎不是 标准浪涌时间、应该是80ms 或更短的时间。 您还能否捕获 VCC RTN-RTN 电压波形以查看是否存在断续?  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的答复。

    您能否向我提供您的电子邮件地址、以便我们通过电子邮件继续讨论? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chih Chi:

    我看到陈经理也问过同样的问题。 我会让大家一起参加。

    将暂时关闭此主题、并在电子邮件中进行讨论。 谢谢!

    此致、

    DIAN