This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:无法启动、保持断续模式?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523379/lm27403-fails-to-start-stays-in-hiccup-mode

器件型号:LM27403

工具/软件:

为 LM27403设计了评估板(4层 PCB)、用于评估12V 输入、9.6V 输出(15A)下的性能。 电路首先使用 Webench Power Designer 创建、然后使用 TI 提供的 LM27403稳压器设计工具电子表格调整了元件值。

当由工作台 PSU (支持12V 5A、无负载)供电时、电路无法启动、以及 处于断续模式 尽管在 SW 节点上测量的各个启动序列之间的延迟似乎在8-14mS 之间变化、这超出了数据表中断续延迟=5ms 的规格。

测量 SS 节点时、我观察到一个非常短的~400uS 上升时间、该时间远离使用27nF 电容器(C12)时的预期5ms。 此外、我已经尝试了高达100nF 的电容值、但 SS 节点上升时间没有可观察到的变化。

我的 SYNC 引脚一直悬空、这是我器件上的一个错误、但我尝试将其连接到 GND、没有任何影响。

是否有办法与 TI 支持部门私下共享我的原理图和/或 PCB 设计?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一种方法可以私下分享。  

    接受我的 e2e"友谊申请"、并使用 e2e 电子邮件系统共享文件。

    您是否有上电期间的输入电压示波器图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享这些文件。  我在 e2e 邮件系统中回复了您