请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27403 工具/软件:
为 LM27403设计了评估板(4层 PCB)、用于评估12V 输入、9.6V 输出(15A)下的性能。 电路首先使用 Webench Power Designer 创建、然后使用 TI 提供的 LM27403稳压器设计工具电子表格调整了元件值。
当由工作台 PSU (支持12V 5A、无负载)供电时、电路无法启动、以及 处于断续模式 尽管在 SW 节点上测量的各个启动序列之间的延迟似乎在8-14mS 之间变化、这超出了数据表中断续延迟=5ms 的规格。
测量 SS 节点时、我观察到一个非常短的~400uS 上升时间、该时间远离使用27nF 电容器(C12)时的预期5ms。 此外、我已经尝试了高达100nF 的电容值、但 SS 节点上升时间没有可观察到的变化。
我的 SYNC 引脚一直悬空、这是我器件上的一个错误、但我尝试将其连接到 GND、没有任何影响。
是否有办法与 TI 支持部门私下共享我的原理图和/或 PCB 设计?
谢谢!