This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:是否可以根据 BQ20Z655-R1配置充电使能功能

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515891/bq78350-r1a-can-a-charge-enable-function-be-configured-as-per-a-bq20z655-r1

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ20Z655-R1、BQ76920、 BQ78350

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门

我们之前使用了现已过时的 BQ20Z655-R1。

我们现在希望使用与 BQ76920结婚的 BQ78350R1-A、但 我们需要在已分配引脚上实现充电使能功能。 CE 引脚需要可以用来设置电流阈值限制的功能。

之所以选择 BQ78350、是因为它可配置为驱动 LCD。 (客户要求)。

 具有所需 CE 功能的 BQ20Z655-R1是否可以将 BQ78350-R1A 配置为执行与 BQ20Z655-R1上相同的 CE 功能?

非常感谢您能提供的任何帮助。

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     BQ78350R1-A 没有 CE 引脚。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny。

    感谢您的答复。 但是,这不是我所问的,也不是我要问的。 我知道 BQ78350没有 CE 引脚、我想知道的是、可以将 BQ78350配置为具有 CE 功能吗? 即是否有一个可用作 CE 引脚的示例引脚?

    我为不清楚而道歉、Jonny

    非常感谢和亲切的问候、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我们已收到您的更新、由于队列的后向日志、我们需要更多时间、直到我们发送回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Alan。

    当然、先生。 我明白。 谢谢您让我知道。

    我期待在不久的将来得到答复。

    非常感谢、谨致问候、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我认为此器件具有您需要的相同功能。 此外、根据 TI.com、不建议将 BQ78350用于新设计。  

    此致、  

    Jonny。