主题中讨论的其他器件:BQ20Z655-R1、BQ76920、 BQ78350、
工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门
我们之前使用了现已过时的 BQ20Z655-R1。
我们现在希望使用与 BQ76920结婚的 BQ78350R1-A、但 我们需要在已分配引脚上实现充电使能功能。 CE 引脚需要可以用来设置电流阈值限制的功能。
之所以选择 BQ78350、是因为它可配置为驱动 LCD。 (客户要求)。
具有所需 CE 功能的 BQ20Z655-R1是否可以将 BQ78350-R1A 配置为执行与 BQ20Z655-R1上相同的 CE 功能?
非常感谢您能提供的任何帮助。
此致、
David。