This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:TPS923652是否可以支持模拟调光? 或者是否有可提供此功能的替代器件?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520325/tps923652-can-tps923652-support-analog-dimming-or-is-there-an-alternative-part-that-can

零件号:TPS923652

工具/软件:

您好:

我目前正在考虑将 TPS923652用于 LED 应用。
我知道器件支持通过 DIM 引脚进行 PWM 调光。
但是、我想问:

  1. 是否有任何方法可以使用实现调光 模拟电压输入 (例如0–2V)而不是 PWM 信号?

  2. 否则、TI 是否提供任何类似的 LED 驱动器 IC 直接支持模拟电压调光

任何建议或推荐的器件型号都将深表感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norio:

    1. 否、TPS923652支持模拟调光、但具有 PWM 信号输入;
    2. 是的、请查看最新发布的 TPS923650D2 (1.5A)或 TPS923651D2 (3A) 、它支持具有模拟电压输入的模拟调光。

    除此之外、我是否可以知道您的应用和终端设备是什么(felix-wang@ti.com)?

    此致、

    Felix