请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:TPS923652 工具/软件:
您好:
我目前正在考虑将 TPS923652用于 LED 应用。
我知道器件支持通过 DIM 引脚进行 PWM 调光。
但是、我想问:
-
是否有任何方法可以使用实现调光 模拟电压输入 (例如0–2V)而不是 PWM 信号?
-
否则、TI 是否提供任何类似的 LED 驱动器 IC 直接支持模拟电压调光 ?
任何建议或推荐的器件型号都将深表感谢。
此致