This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:UC3525A

Guru**** 2505355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515921/uc3525a-uc3525a

部件号:UC3525A

工具/软件:

您好、Eric

对于190KHZ 的固定 OSC 输出频率和6%的精度、我们应该选择什么 RT 和 CT 值? RD= 0

在我们的当前应用中,RT=4.22k 和 CT=1.5nF, RD=0 ,计算值为226KHZ(使用频率公式,1/[CT*(0.7*RT+3rd)]), 但实际 测量值在电路板上为169KHZ。 不知道为什么这种情况有很大不同。 我们需要190KHZ 标称固定 OSC 输出频率(在 UC3525AN 引脚4处)。

此致、

N. Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CT = 1.5n、RT = 4.22k、RD = 0、我的结果= 204.9kHz、而不是您的226kHz。

    我使用了 Excel 工作表、首先验证了以下内容。 请先验证您的计算。 然后、我认为您需要验证您的 CT、它的类型、额定电压、容差等 您使用的 CT 可能具有15%的容差、RT 具有1%或2%的容差、IC 具有高达13%的容差。 要获得6%的值、您需要准确测量 CT 和 RT、以知道它们的值是什么、而不依赖于它们的标称值、如果您可以将温度保持在25°C 下、并将电压容差保持在约1%至2%、则 IC 容差可以保持在6%以下、得到的 f 是最准确的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想您是使用公式进行计算、其中 RD=100欧姆。 在我的例子中是 RD= 0欧姆、因为引脚7和5在我们使用的应用电路中连接在一起。 FYI、CT 容差为5%、RT 容差为1%。  您从哪里获得13%的 IC 容差?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的计算基于您的参数值。 请检查您的计算结果、我认为它是错误的。

    请参阅下表、有三个容差、将它们加在一起、得到最坏情况14%。

    您需要测量 CT。 您使用的是哪种类型的电容器。 通常、电容器具有10%的容差、因此好奇是什么使电容器具有5%容差、您是否测量了其值和电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您使用私人通信时、我将关闭此内容。