工具/软件:
您好、
存在 间歇性异常操作。
异常运行意味着无开关无输出。
每次600个样本中都发生了3个样本、
此症状一次重复10次尝试。
我检查了 BP3和 BP6。 其显示正常和异常情况下为3.2V、6.5V。
您能指导下一步需要检查的内容吗?
我附上了原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS544C20的默认故障响应为关断、不重新启动(闭锁)。 启动尝试的示波器波形将有助于调试问题。
有很多输出电容 :2x 560μF + 4x 47μF + 8x 47μF + 4x 10μF = 1、724μF、 产生4.5kHz 的 LC 谐振
环路会产生37mΩ 的输出阻抗、从而产生2.5kHz 的环路交叉频率。 我怀疑环路在 LC 谐振附近或之下交叉、可能不稳定。
我们可以降低输出电容吗?
我们可以提高开关频率吗?
如果我们无法减小输出电容、我们是否可以将单个电容器的 COMP (引脚35)更新为 AGND、以便通过 Rcomp 电阻器或 R10上的前馈电容器在环路中添加一些增益?
|
开关频率 |
测试结果 |
|
400kHz |
全部10次失败 |
|
500kHz |
全部10次失败 |
|
650KHz |
全部10次失败 |
|
开关频率 |
输出电容 |
测试结果 |
|
250kHz |
1724 μF -> 604μF |
所有测试均通过 980次 |
Q1)如何验证直流/直流环路交叉频率?
问题2)关于之间的差异有哪些建议 环路交叉频率 和 LC 谐振频率 ?
Q3)电路在时不工作的原因是什么 稳压器 是否有所增加?
q1)如何验证直流/直流环路交叉频率?
D-CAP2控制环路创建从 FB 到 IL 的正向跨导、等于:
(Tau / L) x (1 + Rcomp x gm)
TAU 根据数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps544c20.pdf#page=55)第55页的表11中的开关频率进行调整
250kHz:104μs
400kHz:87μs
500kHz:76μs
650kHz:60μs
GM:130μS
DIFFO 至 FB 分压器会根据 VOUT / VREF (0.6V)或5.5降低 Vout = 3.3V 时检测到的 VOUT、因此我们可获得 Vsense 至 IL 的跨导、开关频率为:
250kHz 148.6/5.5 = 27.0S (1/RF 37mΩ)
400kHz 124/3/5.5 = 22.6S (1/ 44mΩ)
500kHz 108.6/5.5 = 19.7S (1/7 50mΩ)
650kHz 85.7 / 5.5 = 15.6 (1/ 64mΩ)
交叉频率(单位增益频率)是输出电容器阻抗(Zout)和 Vsense 到 IL 正向跨导(gm)的乘积为1的情况。 或 Zout (f)= 1 / gm
Q2)关于两者之间差异的建议是什么 环路交叉频率 和 LC 谐振频率 ?
我们通常建议单位增益频率至少是 LC 谐振频率的2倍并大于10kHz、但不超过开关频率的1/4。
q3)电路在时不工作的原因是什么 稳压器 是否增加?
在电感值(L)没有相应降低的情况下、内部斜坡发生器时间常数(Tau)的减小会导致正向跨导随着开关频率的增加而增加。 正向跨导越高、单位带宽增益积越低、稳定性越低。