This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:异常运行

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515494/tps544c20-abnormal-operation

器件型号:TPS544C20

工具/软件:

您好、

存在 间歇性异常操作。

异常运行意味着无开关无输出。

每次600个样本中都发生了3个样本、

此症状一次重复10次尝试。

我检查了 BP3和 BP6。 其显示正常和异常情况下为3.2V、6.5V。

您能指导下一步需要检查的内容吗?

我附上了原理图。

e2e.ti.com/.../TPS544C20-abnormal-output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    本周将发布回复

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Park 

    TPS544C20的默认故障响应为关断、不重新启动(闭锁)。  启动尝试的示波器波形将有助于调试问题。

    有很多输出电容 :2x 560μF + 4x 47μF + 8x 47μF + 4x 10μF = 1、724μF、 产生4.5kHz 的 LC 谐振

    环路会产生37mΩ 的输出阻抗、从而产生2.5kHz 的环路交叉频率。  我怀疑环路在 LC 谐振附近或之下交叉、可能不稳定。

    我们可以降低输出电容吗?

    我们可以提高开关频率吗?

    如果我们无法减小输出电容、我们是否可以将单个电容器的 COMP (引脚35)更新为 AGND、以便通过 Rcomp 电阻器或 R10上的前馈电容器在环路中添加一些增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关频率

    测试结果

    400kHz

    全部10次失败

    500kHz

    全部10次失败

    650KHz

    全部10次失败

    开关频率

    输出电容

    测试结果

    250kHz

    1724 μF -> 604μF

    所有测试均通过 980次

    Q1)如何验证直流/直流环路交叉频率?

    问题2)关于之间的差异有哪些建议 环路交叉频率 LC 谐振频率

    Q3)电路在时不工作的原因是什么 稳压器 是否有所增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    q1)如何验证直流/直流环路交叉频率?

    D-CAP2控制环路创建从 FB 到 IL 的正向跨导、等于:

    (Tau / L) x (1 + Rcomp x gm)

    TAU 根据数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps544c20.pdf#page=55)第55页的表11中的开关频率进行调整  

    250kHz:104μs

    400kHz:87μs

    500kHz:76μs  

    650kHz:60μs  

    GM:130μS  

    DIFFO 至 FB 分压器会根据 VOUT / VREF (0.6V)或5.5降低 Vout = 3.3V 时检测到的 VOUT、因此我们可获得 Vsense 至 IL 的跨导、开关频率为:

    250kHz 148.6/5.5 = 27.0S (1/RF 37mΩ)

    400kHz 124/3/5.5 = 22.6S (1/ 44mΩ)

    500kHz 108.6/5.5 = 19.7S (1/7 50mΩ)

    650kHz 85.7 / 5.5 = 15.6 (1/ 64mΩ)  

    交叉频率(单位增益频率)是输出电容器阻抗(Zout)和 Vsense 到 IL 正向跨导(gm)的乘积为1的情况。  或 Zout (f)= 1 / gm

    Q2)关于两者之间差异的建议是什么 环路交叉频率 LC 谐振频率 ?

    我们通常建议单位增益频率至少是 LC 谐振频率的2倍并大于10kHz、但不超过开关频率的1/4。

    q3)电路在时不工作的原因是什么 稳压器 是否增加?

    在电感值(L)没有相应降低的情况下、内部斜坡发生器时间常数(Tau)的减小会导致正向跨导随着开关频率的增加而增加。  正向跨导越高、单位带宽增益积越低、稳定性越低。