This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:辐射发射测量失败

Guru**** 2509295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516270/bq25622e-radiated-emission-measurement-fail

器件型号:BQ25622E

工具/软件:

您好、我们使用的是 BQ25622ERYKR 为电池充电。 我们已经在定制电路板上测试了辐射发射、结果准确无误 失败 报告附于下文。

您可以查看这些报告、并告诉我们 PCB 的原因 不符合要求 指定 开始平稳过渡 中波段频率(333 MHz、381 MHz)下?

在器件导通条件下读数低于范围。

期待您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您是否在定制电路板设计中使用任何 EMI 抑制技术? 以下是我们建议您在尚未实施时尝试的几个选项。  

    1)在 PMID、SYS、VBUS (可选)和 BAT (可选)处添加一个1nF 电容器。 目的是添加该高频电容器以将高频噪声返回到 GND。  

    2)在 SW 引脚与 GND 之间添加缓冲器电路(电阻器和电容器)。 使用 R = 1 Ω 和 C = 15nF 作为参考、但 TI 建议尝试几种不同的组合、以在您的定制 PCB 设计中获得最佳结果。  

    3)在 BTST 引脚和 SW 引脚之间添加与 BTST 电容器串联的电阻器(0 Ω 至5 Ω 范围内)。 目的是降低开关压摆率。 我们不建议使用高于5欧姆的电阻值、因为这会对转换器效率产生不利影响。

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett、

    如果我们将 PFM_FWD_DIS 位更改为禁用、这会有所帮助?

    因为在未连接负载时会发生这种情况。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、  

    通过设置 PFM_FWD_DIS = 1、PFM (脉冲频率调制)将禁用开关。 数据表中的图9-8提供了 PFM 开关与 PWM 开关的比较示例。 在轻负载条件下、与通过禁用 PFM 强制进行开关相比、PFM 开关的频率将更低。  

    这可能有助于改善测试结果、但我无法肯定、它会帮助降低您观察到的中频带 EMI。  

    此致、

    Garrett