This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60440-Q1:Mobis 域网关的原理图审阅请求

Guru**** 2514715 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60440-Q1, LMR60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519567/lmr60440-q1-schematic-review-request-for-mobis-domain-gateway

部件号:LMR60440-Q1
主题中讨论的其他元件: LMR60440

工具/软件:

您好团队:  

我们 在现代 Mobis 域网关中发现了 LMR60440-Q1的新机遇。  

我的客户申请按照下面的草稿进行原理图审阅。 请提供支持。

她问道、它们是否可以使用1uH、而数据表中推荐的器件是1.5uH。

提前感谢您。  

- Vin < 36V

-输出电压:3.3V

-输出电流: 4A.

- PCB 尺寸有限,因此如果可能,外部元件需要很小。 如果 TI 有较小的解决方案、请建议使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    如果布板空间有限、我建议使用 LMR60440的固定3.3V 版本、这可以节省 FB 分压器的元件。

    我建议坚持使用1.5uH、1uH 就更小、与1.5uH 相比、电流纹波就更大。

    请确保输出电容不会大幅降额、看到它是额定电压为25V 的电容器、但不知道器件型号、因此无法检查降额曲线。

    除此之外、看起来不错。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、感谢您的帮助。 根据建议的外部元件表、Cout 为20uF 额定电容。 我想可以在25V 下使用额定电容22uF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    如果降额电容为20uF、那么这就没有问题。

    谢谢、

    Dino