This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TUSB1046EVM 输入使用 DP 交替模式、输出使用类型监视器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517274/tusb1046evm-tusb1046evm-input-using-dp-alt-mode-output-using-typec-monitor

器件型号:TUSB1046EVM

工具/软件:

你(们)好

我购买了一个 TUSB1046EVM 测试板来测试从 DP ALT 模式到类型监视器的输出显示、但测试不会输出、我想问几个问题:
1、新买的评估模块是否下载了 W25Q80中的预加载固件;
2、评估板跳线是否有问题(见图片);我遵循参考文档《EVM 用户指南》;
3、使用外部5V 4A 电源、不使用 USB3.0;
4、当外部 DP 输入时,为什么 typec 显示屏没有输出?