This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:帮助

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518404/lm27761-help

器件型号:LM27761
主题: LM2776中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我不熟悉论坛、无法让 LM27761正常工作。 R1为120K 欧姆、R2为100K 欧姆。 我按照以下原理图使用表面贴装电容器。 它们均采用0603封装以及 X7R 和 X5R 的低 ESR 组合、不大于0.03欧姆。 每个元件都位于适配器板上、适配器板经过专业焊接在热空气工作站上。 我已将电路连接到试验电路板、基本上使用非常短的导线或根本没有导线。 所有4个适配器散热焊盘都接地。 输出不能超过-.35伏。 EN 直接连接至 VIN。 如有任何帮助、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想添加更多信息以帮助促进解决方案。 我正在运行一个10A 直流电源来测试设置为3.3伏的电路。 我测量了适配器板上的每个电容器。 以下是该信息以及数据表的额定电压:

    C1:1.1uF、ESR 为0.28欧姆、额定电压为6.3伏

    C2:5.3uF、ESR 为0.38欧姆、额定电压为6.3伏

    C3:5.5uF、ESR 为0.38欧姆、额定电压为10伏

    C4:2.4uF、ESR 为0.34欧姆、额定电压为6.3伏

    我接着使用一个电压表对每个引脚进行了接地测试。 以下是该信息:

    引脚1:3.3伏

    引脚3:-0.89伏

    引脚4:-.34伏

    引脚5:-.16伏

    引脚6:3.3伏

    引脚7:-0.31伏

    引脚8:2.62伏

    以下是未安装芯片的主板的更多图片。 要使其正常工作、我缺少什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢使用 E2E。

    在您的设置中、查看连接是否正确并不容易、我不知道设置是否正常工作。

    一些问题:

    • 您是否在未加载的情况下检查了器件?
    • 如果在 Vin 引脚上提供更高的电压、您是否会看到不同的行为?

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚1将是左上方的引脚、即 VIN 和一个接地电容器。 您可以沿着这一行往下到引脚4、然后转到引脚5、再到引脚8。 我确实有一个输出、但电压仅为-.35伏。 对它进行示波是一个干净的信号。 我将尝试将 VIN 增加到4伏、看看它对输出有什么影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 I 增加输入电压时、输出也会增加。 另外、我的电路板上没有连接负载。 只是试图根据我的电阻网络获得合理的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    该设置看起来一般可以、但您是否已将散热焊盘连接到 GND?

    否则、我建议使用我们的 EVM https://www.ti.com/tool/LM27761EVM 来测试此器件。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef,

    感谢您的答复。 是、适配器板附带了连接到4个引脚的散热焊盘。 它们都接地。 如上图所示(黑色导线)。 我订购了评估板、应该会在今天推出。 我还在研究适用于该芯片的 webench 电源设计工具。 我发现 LM2776只有一种设计。 我不确定我是否使用了推荐的盖板、因为该芯片不在 webench 中。 您能为盖子推荐器件型号吗? 我遇到的其他问题是、是否甚至可以让这样的高频开关芯片在试验电路板上工作? 如有任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您将在 EVM 用户指南中找到推荐的器件:

    老实说、我认为试验电路板不适用于此类器件。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全同意、感谢您的帮助