This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:FET 转换时存在额外的脉冲/噪声

Guru**** 2460380 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511150/ucc28950-extra-pulses-noise-are-present-at-transition-of-fets

零件号:UCC28950

工具/软件:

您好:  

我们开发了定制 PSFB 转换器、在其测试期间、我们发现 UCC28950的 A、B、C、D、E F 引脚正常工作、但在转换时、它显示了400ns 范围内的多个开关。  

 在 大多数 计算中、我们都遵循了 SLUA560D。  

您能帮助我们确定哪个参数会影响/产生这种类型的行为吗?  

我添加了 DSO 映像以供参考。  

d0 -> OUTA、 d1 -> OUTB… D5 -> OUTF、黄色-> SYNC

期待您的积极回应。  

此致、

Umang butani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    将按照收到的顺序对查询进行评估。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umang:

    为了支持您的查询、我需要一些其他信息。

    您能分享用于此设计的原理图和 Excel 计算器吗?

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepak、  

    测试位后、我已经看到、在发生额外脉冲/转换时、每个 FET 都尝试实现高脉冲。  

    我将无法在  此处分享 XLS 或原理图、  

    我已向您发送朋友请求、请接受它以进一步处理。  

    此致、

    Umang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umang、

    这是一个公开论坛、讨论有关器件的一般问题。 如果设计是机密信息、并且您需要专门的支持、请随时联系我们当地的 FAE 以通过渠道传达信息。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    谢谢、在彻底检查后、我们发现电源存在问题。  
    开关工作正常。  

    不过、SR FET E 和 F 每次都会关断。  
    正如我读取的那样、它只会在较高负载下导通、
    但对于实验、如果我们想持续打开它、您能就此提供任何建议吗?  

    此致

    Umang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umang:

    您可以将 DCM 引脚连接到 GND、这将强制控制器在整个负载范围内以 CCM 模式运行、并且无论负载条件如何、都将持续提供 E 和 F 脉冲  

    同样、您可以将 DCM 引脚连接到 Vref 引脚、这将强制控制器在整个负载范围内以 DCM 模式运行、并且无论负载条件如何、都不会提供 E 和 F 脉冲。

    此致、
    Deepak K