工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TPS61023、并有问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——问题
我目前正在考虑使用干电池的电源电路。
在 WEBENCH 上介绍的多种备选器件中、我正在考虑采用 TPS61023、优先考虑效率和成本。
我有几个问题、所以我想请您回答。
输入电压:1.8V 至5.0V
VOUT:5.2至5.5V (吸收 VREF 的反馈容差)
IOUT:10至20mA
1)未说明 PFM 中 VREF 的最大值、但它是什么?
过压保护条件:5.5V (min)和所需的 VOUT 已关闭、因此有必要确保即使在 VREF 的最大值下 VOUT 也为5.5V 或更低。
我预计 VREF 的最大值为610mV x 1.01 = 616mV、这是正确的吗?
2)可使用的电感器较小、为~2.9uH、因此电感器电流纹波将为0.5至0.6A。
我想增大电感器的大小、以尽可能抑制纹波。
您能告诉我是否有可接受的上限。
是否是抑制纹波以增加 TPS61023输出电容的唯一方法?
3)当 VOUT 设置为5.5V 时、电压纹波超过输出电压的上限(即5.5V)。
暂时超过5.5V (这是过压保护的下限)是否可以接受?
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi