This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:轻负载下的电压纹波和过压保护

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519064/tps61023-voltage-ripple-at-the-light-load-and-over-voltage-protection

器件型号:TPS61023

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS61023、并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——问题

我目前正在考虑使用干电池的电源电路。

在 WEBENCH 上介绍的多种备选器件中、我正在考虑采用 TPS61023、优先考虑效率和成本。

我有几个问题、所以我想请您回答。

输入电压:1.8V 至5.0V

VOUT:5.2至5.5V (吸收 VREF 的反馈容差)

IOUT:10至20mA

1)未说明 PFM 中 VREF 的最大值、但它是什么?

过压保护条件:5.5V (min)和所需的 VOUT 已关闭、因此有必要确保即使在 VREF 的最大值下 VOUT 也为5.5V 或更低。

我预计 VREF 的最大值为610mV x 1.01 = 616mV、这是正确的吗?

2)可使用的电感器较小、为~2.9uH、因此电感器电流纹波将为0.5至0.6A。

我想增大电感器的大小、以尽可能抑制纹波。

您能告诉我是否有可接受的上限。

是否是抑制纹波以增加 TPS61023输出电容的唯一方法?

3)当 VOUT 设置为5.5V 时、电压纹波超过输出电压的上限(即5.5V)。

暂时超过5.5V (这是过压保护的下限)是否可以接受?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    qingsheng zhong 说:
    未说明 PFM 中 VREF 的最大值、但它是什么?

    通常、PFM 模式下的最大 VREF 可以视为 610mV x 1.01 = 616mV。

    请注意、PFM 节点处的 VREF 反映了器件在突发模式下停止开关的阈值。 PFM 模式下的实际 Vout 纹波由内部延迟、Cout 电容和负载电流决定。 准确的直流 Vout 也取决于这些因素。

    最大 Vout 可设置为5.5V。 当 Vout 目标通过最大 VREF 计算时、OVP 阈值也是最大值。  

    嗯、如果可在应用中将 Vout 设置得更低、则可以更安全地错误地避免 OVP、例如在负载瞬态条件(从重负载到轻负载或空载)下

    qingsheng zhong 说:
    是抑制纹波以增加 TPS61023输出电容的唯一方法?

    在您的应用中、建议使用1μH 电感器。  

    使(电感器电流纹波)/(电感器直流电流)之比< 40%不是抑制电感器电流纹波的强制性要求。

    有关电感器选型的更详细指南、您可以参阅应用手册"SLVA797"。

    为了抑制 Vout 纹波、有效的方法是增加 Cout 电容。

    qingsheng zhong 说:
    是否可以暂时超过5.5V、这是过压保护的下限?

    可以将 Vout DC 设置为5.5V、使小纹波瞬间超过5.5V。

    最小 OVP 为5.5V。 当使用最小 OVP 时、应使用最小 VREF 计算 Vout 目标。

    此致

    Lei

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    感谢您的答复。

    我知道当 OVP 是最小值, VREF 是最小值.

    根据我的计算、即使在 PFM 模式下电压最小值为 VREV、电压也绝不会超过5.5V。
    我会让客户用实际电路检查这个问题。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    欢迎您Grinning

    只需在此处或在新的 E2E 主题中提出客户的新问题。 让我们讨论一下。

    此致

    Lei