This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:SoC 在低于1瓦负载时会上升?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519581/bq27427-soc-increasing-while-voltage-decreasing-under-1-watt-load

器件型号:BQ27427

工具/软件:

我现在还只是开始设计、但我已经看到了一些我不明白的地方。  

我正在使用18350锂离子电池-在外部充电器中充电、但随后连接到评估板并通过评估板对另一个进行放电。  我只做了有限的设置:

  • SOC1 SET = 80%(因为我正在尝试 SOC1功能)
  • SOC1清除= 82%
  • 设计容量1100 mA (尽管它似乎最终恢复到1340–可能是在我换电池时?)
  • Design Energy 4400 MWh (虽然它也恢复为4960)
  • 终止电压3200mV
  • 负载:1瓦通过电阻器阵列

由于我还没有完成学习周期并且没有更改算法选择、因此我假设它是基于电压而不是库仑计数运行。

然而、随着电压衰减、SOC 读数以某种方式上升:

有任何建议/意见?

另外、为了进行验证、尽管电量监测计芯片识别并报告 SOCF (放电时)和 FC (充电时)、但当达到相应的阈值时、芯片不会_NOT_停止放电/充电、对吧?

谢谢、Larry Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在提及 SOC 精度之前、您应该成功完成学习周期。 此外、请确保已校准测量仪表。  

    此致、  

    Jonny。