请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27427 工具/软件:
我现在还只是开始设计、但我已经看到了一些我不明白的地方。
我正在使用18350锂离子电池-在外部充电器中充电、但随后连接到评估板并通过评估板对另一个进行放电。 我只做了有限的设置:
- SOC1 SET = 80%(因为我正在尝试 SOC1功能)
- SOC1清除= 82%
- 设计容量1100 mA (尽管它似乎最终恢复到1340–可能是在我换电池时?)
- Design Energy 4400 MWh (虽然它也恢复为4960)
- 终止电压3200mV
- 负载:1瓦通过电阻器阵列
由于我还没有完成学习周期并且没有更改算法选择、因此我假设它是基于电压而不是库仑计数运行。
然而、随着电压衰减、SOC 读数以某种方式上升:

有任何建议/意见?
另外、为了进行验证、尽管电量监测计芯片识别并报告 SOCF (放电时)和 FC (充电时)、但当达到相应的阈值时、芯片不会_NOT_停止放电/充电、对吧?
谢谢、Larry Z