This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:整个短路放电时间

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518338/bq40z80-short-circuit-discharge-time-over

产品型号:BQ40Z80

工具/软件:

您好:

我将 ASCD 配置为具有0µs、以检测电流为33.3A 时的短路放电情况。 我的分流器是1mohm.e2e.ti.com/.../1526.Gauge-after-temp.gg.csv

但检测短路的延迟是360µs。

如果不使用电容器 C1、C2和 C3、则检测短路的时间为300µs。

如何在0µs 进行检测。

谢谢、

最好的注意、

Ludovic Micou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Ludovic,

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ludovic、

    我们不建议移除电容器 C1、C2和 C3、但不可能具有 0µs 的 ASCD。 您似乎已经在检测时间方面达到了极限

    谢谢您、
    Alan