请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
产品型号:BQ40Z80 工具/软件:
您好:
我将 ASCD 配置为具有0µs、以检测电流为33.3A 时的短路放电情况。 我的分流器是1mohm.e2e.ti.com/.../1526.Gauge-after-temp.gg.csv
但检测短路的延迟是360µs。

如果不使用电容器 C1、C2和 C3、则检测短路的时间为300µs。
如何在0µs 进行检测。
谢谢、
最好的注意、
Ludovic Micou