This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:充电问题

Guru**** 2508135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517554/bq24133-question-regarding-charging

器件型号:BQ24133

工具/软件:

您好、感谢您一如既往的帮助。

我对充电行为有疑问。

当我给一个充电 1、800mA 锂离子电池 、指示灯在充满电时按预期正常关闭。

但是、当我对 A 充电时 3、000mA 锂离子电池 、它似乎接近充满电、但充电电流仍保持在大约 600mA 、然后指示灯亮起 短暂关闭、然后重新打开并保持开启状态 。 此行为会重复多次、最终、LED 进入 A 闪烁状态

 此时、快速充电电流为1.5A、TTC 较高。

感谢您对此的见解。
再次感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungmin、

    • 图像未加载、您能否重新上传图像?
    • 您能提供原理图吗?
    • 输入电压是多少?
    • 发生此问题时、电池电压是多少?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为5V。
    在电池充满电之前不久就会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungmin、

    电池充满电前不久就会出现问题。

    此时测量的蓄电池电压是多少?

    发生此问题时是否有系统负载?

    由于以下故障情况、LED 会闪烁  

    或  

    充电器正在充电、终止、充电、重复充电。  

    当问题发生时以及未出现问题时、您可以拍摄 STAT、PVCC、VBAT 和 SW 的示波器照片吗? 在闪烁图上、我希望至少看到3次闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Christian Moyer 先生。

    问: 此时测量的电池电压是多少?

    答:问题发生时的电池电压介于4.1和4.2伏之间。 但是、该测试是使用已接近充满电的电池进行的。 因此、在电池电压约为3.7V 的情况下进行测试时、发生问题时的电池电压约为3.8V。

    问: 发生此问题时是否有系统负载?

    答: 没有连接负载。

    问: 当发生问题和未发生问题时、能否拍摄 STAT、PVCC、VBAT 和 SW 的示波器照片? 在闪烁图上、我希望至少看到3次闪烁。

    答:  

      这张照片显示了电池充电期间 SW 引脚的波形。

    在测试过程中、我观察到另一种似乎相关的现象。 随着电池充电、电流逐渐减小、在某一时刻、LED 熄灭、然后重新亮起、之后似乎恢复充电。 这种行为会重复几次、最终我注意到 LED 进入闪烁状态。

    如果未使用安全计时器且仅使用充电终止(上拉)、这是否会导致此类问题?

    感谢您的持续支持和帮助。 感谢您的辛勤工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungmin:

    如果 LED 闪烁、然后最终停止、我会认为问题出在中、如中所述  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220405/faq-bq24105-why-does-the-battery-charger-s-output-voltage-and-current-show-several-pulses-before-charge-termination?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq24105%20faq#

    我对显示 VBAT 测量5V 的示波器图感到困惑?  它不应高于4.2V、是的吗?  您能否仔细检查该测量结果?

    此致、

    Jeff