This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723EVM:bq25723EVM 在降压模式下展示了异常波形。

Guru**** 2506035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518520/bq25723evm-the-bq25723evm-is-exhibiting-abnormal-waveforms-in-buck-mode

器件型号:BQ25723EVM

工具/软件:

您好、TI 专家

当我测试 EVM 时、Vin=14V 和 Vbat=7V、系统为空载、开关在降压模式下正常运行。 但是、当我继续将输入电压增加到20V 时、升压转换器的高侧开关显示了如图所示的波形。 这是正常现象、原因可能是什么? (__LW_AT__从上到下、示波器依次显示降压转换器的高侧 MOSFET、降压转换器的低侧 MOSFET、升压转换器的高侧 MOSFET 和升压转换器的低侧 MOSFET。)Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Longbiao:

    在该负载级别下、器件可能在 PWM/PWM 的边界中运行 PFM。 在第一个波形中、展示了典型的 PWM 波形、第二个波形展示了 PFM。

    您可能会注意到、PFM 的效率优于 PWM 运行模式、但输入电流更小。 PFM 利用全部四个开关、效率更高。 它比"正常"好。  

    此致、

    Tiger