Other Parts Discussed in Thread: LM5034, UCC2808A-2
主题中讨论的其他器件: UCC2808A-2
工具/软件:
您好、
我已计划使用 LM5034从+12V 生成+400V。 此400V 用于对30nF 电容器(39号)进行充电和放电。
这里有时序限制。 我们必须在15us 内对电容器进行充电或放电。
为了实现、我们使用半桥驱动器电路、并可通过仿真来实现。
计划的耗散电阻为50欧姆。 所需的平均电流接近1A。
由于尺寸限制、我无法使用此控制器。 我得转到其他拓扑。
以下是我的问题。
1)根据所解释的场景、LM5034是否适用于我的应用?
2)半桥电路是否是实现此速度(15us)的唯一选择?
3)什么是最好的隔离或非隔离拓扑来满足我的要求?
4)这个电路是否需要400W 的功率来实现我的时序和尺寸要求?
请帮我解决这个问题。