This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:用于开关电路的+400V 生成

Guru**** 2462380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034, UCC2808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518042/lm5034-400v-generation-for-switching-circuits

器件型号:LM5034
主题中讨论的其他器件: UCC2808A-2

工具/软件:

您好、

       我已计划使用 LM5034从+12V 生成+400V。  此400V 用于对30nF 电容器(39号)进行充电和放电。

这里有时序限制。 我们必须在15us 内对电容器进行充电或放电。  

为了实现、我们使用半桥驱动器电路、并可通过仿真来实现。

计划的耗散电阻为50欧姆。 所需的平均电流接近1A。

由于尺寸限制、我无法使用此控制器。 我得转到其他拓扑。

以下是我的问题。

1)根据所解释的场景、LM5034是否适用于我的应用?

2)半桥电路是否是实现此速度(15us)的唯一选择?

3)什么是最好的隔离或非隔离拓扑来满足我的要求?

4)这个电路是否需要400W 的功率来实现我的时序和尺寸要求?

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定您选择 LM5034的原因(似乎与您的需求无关)。 LM5034不是半桥控制器。

    在您的问题上:

    1)、否、LM5034不是半桥控制器、也与您的应用无关

    2),半桥在我看来也不利于您的应用。

    3)、我建议您使用开环推挽式转换器进行电压升压、其中 UCC2808A-2、变压器将24V 变为400V、然后在400V 时、您可以添加15us 充电/放电电路。 您需要使用变压器将电压从24V 变为400V。  

    4)、如果您需要400V 提供1A 电流、那么15us 内即可获得400W 电压。 您不必设计400W 的转换器、可以在15us 控制开关之前添加400V 大电容器。 大电容器需要存储足够的能量来提供15us 和400W 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

            我知道 LM5034是不可行的。  如果我不需要400W 转换器、需要多少功率?  可以使用什么转换器? 我计划使用半桥电路来切换电压。 你对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这取决于在1秒内有多少15us 400W 传输以及两个15us 之间的间隔时间。 您可以在知道这些之后进行计算。 基本上在两个15us 400W 放电之间、输出电容器需要充电、才能提供400W。 因此、在接下来的15us 到来之前、将有时间在指定时间内为输出电容器充电、以便准备就绪。