This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:USB PD 100W (20V/5A)和240W (48V/5A)电源输入解决方案

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519389/tps25750-usb-pd-100w-20v-5a-and-240w-48v-5a-power-input-solutions

器件型号:TPS25750

工具/软件:

您好、

  1. USB PD 100W (20V/5A)电源输入配置
    客户打算驾驶以前面临电源限制的打印机头。 他们考虑将 USB PD (高达100W)用于电源输入。
    您能否建议一种完整的解决方案、包括 USB PD 控制器、电源路径器件和必要的保护元件?

  2. 通过 USB PD (PD 3.1)或直流输入进行的48V/5A (240W)电源输入配置
    客户还对评估240W 解决方案感兴趣、理想情况下通过 USB PD 3.1 (EPR)评估该解决方案(如果支持)。
    如果此用例支持任何 TI 解决方案、敬请告知。 否则、最好使用 TI 控制器或电源 IC 的基于48V 直流输入的配置作为替代方案。

此致、
Conor