请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 工具/软件:
您好、
-
USB PD 100W (20V/5A)电源输入配置
客户打算驾驶以前面临电源限制的打印机头。 他们考虑将 USB PD (高达100W)用于电源输入。
您能否建议一种完整的解决方案、包括 USB PD 控制器、电源路径器件和必要的保护元件? -
通过 USB PD (PD 3.1)或直流输入进行的48V/5A (240W)电源输入配置
客户还对评估240W 解决方案感兴趣、理想情况下通过 USB PD 3.1 (EPR)评估该解决方案(如果支持)。
如果此用例支持任何 TI 解决方案、敬请告知。 否则、最好使用 TI 控制器或电源 IC 的基于48V 直流输入的配置作为替代方案。
此致、
Conor