This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:在选择拓扑时需要帮助

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518769/ucc25660-need-help-for-selecting-the-topology

器件型号:UCC25660

工具/软件:

需要创建一个具有以下规格的直流/直流转换器

VIN:-380至410V

Vout:-26到60V

IOUT_max:-26A.

请为我提供相同的低成本解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:

    对于这种宽输出范围和功率、我们通常推荐使用相移全桥 UCC28950UCC25661 也可以正常工作、但可能效率不高。  

    希望这能回答您的问题。