This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:流入 VOUT 的静态电流

Guru**** 2582035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010, TPS63901, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514962/tps63901-quiescent-current-into-vout

器件型号:TPS63901
主题中讨论的其他部件:TPS631010TPS63900

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我想对 TPS63901和 TPS631010进行比较、看看它们的功耗是否更低。

TPS63901没有 TPS631010等"qu静态 电流流入 VOUT "的定义。
它是零吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    有一些电流流入 Vout、只是不会施加在 EC 表中。 此电流通常为75nA。

    无论如何、TPS63901的静态电流远低于 TPS631010、这意味着在待机运行和 负载实际较轻时可以降低功耗。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、
    感谢您的答复。

    总之、典型静态电流是否如下所示?

    TPS63901
    进入 VIN:0.075μA
    进入 VOUT:0.075μA
    总计:0.15μA


    TPS631010
    进入 VIN:0.15μA
    进入 VOUT:8μA
    总计:8.15μA

    这是否意味着 TPS631010要高54倍?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是的、 您回答正确。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、
    感谢您的支持。

    TPS63901的"流入 VOUT 的静态电流"通常为75nA、但 VIN 和 VOUT 状况如何?

    VI = 3.0V、VO = 2.5V?

    您有任何数据需要提升吗?

    此外、为什么数据表中未列出该规格?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:  

    关于条件、是的、您是正确的。  

    我不知道为什么它没有被列出。 我先检查一下内部元件。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、
    感谢您的支持。

    我在 TPS631010上的线程中看到了这一点。

    如果使用的是 VIN > VOUT 还是 VIN < VOUT、IQ_TO_VIN 和 IQ_TO_VOUT 的比率会发生变化、则似乎无法比较 IQ、除非数据表中列出了 VIN > VOUT 的 IQ 和 VIN < VOUT 的 IQ。

    是否可以在数据表中列出 VIN > VOUT 的 IQ 和 VIN < VOUT 的 IQ?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    您是否找到未列出 IQ_INTO_VOUT 的任何内部原因?
    如果没有、请告诉我您是否计划在将来包含它。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    TPS63901的 EC 表仅遵循 TPS63900。 不幸的是、我们忘记了为什么该规格未列出、它是5年前开发的。

    目前、我们没有更新数据表的计划、很抱歉。

    对于条件 Vin>Vout 和 Vin<Vout 列出的 IQ、根据我的理解、可以合理列出这两者、但不是必需的、 因为当没有开关时、只有器件功耗是内部块、无论 Vin 是否更高、功耗几乎相同。希望 我的回复能回答您的问题

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、
    感谢您的答复。

    以下计算是否正确?

    流入 VIN 的静态电流(3.0V):0.075μA
    静态功率(VIN):3.0V× 0.075μA = 0.225μW Ω

    流入 VOUT 的静态电流(2.5V):0.075μA
    静态功耗(VOUT):2.5V×μ A 0.075μA = 0.1875μW μ A

    静态功耗(总计):0.225μW μ A + 0.4125μW μ A = 0.1875μW μ A

    无论 VIN 和 VOUT 值如何、0.4125μW Ω 的总电阻是否可以被视为大致恒定?

    如果上述内容正确、我想知道这是否不仅适用于 TPS63901、还适用于 TPS631010。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是的、我认为您是正确的、同样的计算方法也可应用于 TPS631010。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、
    感谢您对计算的回复。

    我理解、为什么 TPS63901的 IQ_INPUT_VOUT 没有在数据表中列出还不清楚。
    由于 TPS63901是具有低 IQ 的器件、因此如果75nA 的 IQ_INO_VOUT 确实(而非零)、则宜列出该器件。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是的,我认为你是正确的,我不知道发生了什么,也许是一些其他的故事,我不知道。

    感谢您的建议、请注意。

    此致

    TAO