Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
工具/软件:
您好:
我附上了我的原理图和布局屏幕截图以及示波器输出。 不过、原理图并不完全正确。 我已在输出端添加了一个470uF 铝电容器。 我还在输入端添加一个47uF 电容器。 R9现在为15k Ω、C7为1nF、C6为100pF。 我知道 R10和 R12已互换并已纠正。 顶部信号是开关信号。 底部信号是电源输入。 放大后、您就可以看到振铃。 我还尝试了 PFM 和 PWM 模式。 



如果我将噪声加载到一个120欧姆的电阻器上、以便在其上强制施加负载、那么噪声就可以消除。 这使它运行得更好、但并不是真正的应用。 放大器 IC 需要接通电源才能实际工作、因此在低负载条件下会从功率上的噪声开始、放大器将无法正常工作(欠压并丢失)。 从实际情况来看、我不能只是加载它并在需要正常放大器功能时将其去掉。 我的电源上也没有如果我提供4V 输入、则仅这些电阻就会获得高达1A 的功耗。 话虽如此、如何在不需要像这样加载噪声并使其按要求工作的情况下、将这些噪声从升压稳压器输出呢? 这是环路补偿问题吗? 这是电容还是反馈问题? 感谢您提供任何帮助。