This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:噪声和补偿环路问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517827/tps61088-noise-and-compensation-loop-issues

部件号:TPS61088

工具/软件:

您好:

我附上了我的原理图和布局屏幕截图以及示波器输出。  不过、原理图并不完全正确。  我已在输出端添加了一个470uF 铝电容器。  我还在输入端添加一个47uF 电容器。  R9现在为15k Ω、C7为1nF、C6为100pF。  我知道 R10和 R12已互换并已纠正。  顶部信号是开关信号。  底部信号是电源输入。  放大后、您就可以看到振铃。  我还尝试了 PFM 和 PWM 模式。   



如果我将噪声加载到一个120欧姆的电阻器上、以便在其上强制施加负载、那么噪声就可以消除。  这使它运行得更好、但并不是真正的应用。  放大器 IC 需要接通电源才能实际工作、因此在低负载条件下会从功率上的噪声开始、放大器将无法正常工作(欠压并丢失)。  从实际情况来看、我不能只是加载它并在需要正常放大器功能时将其去掉。  我的电源上也没有如果我提供4V 输入、则仅这些电阻就会获得高达1A 的功耗。  话虽如此、如何在不需要像这样加载噪声并使其按要求工作的情况下、将这些噪声从升压稳压器输出呢?  这是环路补偿问题吗?  这是电容还是反馈问题?  感谢您提供任何帮助。   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点需要注意。  缩小来看、我可以看到开关看起来正常启动、但随后进入事物的噪声状态。  稳定的功率、启动开关、功率从4V 降至2.5V、然后切换到噪声区域。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    在进行测试时不确定负载电流、但 COMP 参数看起来不适用。

    考虑到 输出端有一个非常大的铝电容器470uF、R9 C7的容值应该更大(尤其是对于 C7)、请参阅数据表中的第8.2.2.8节"环路稳定性"、了解 COMP 参数的正确设计。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了电容器、仍然存在正常启动然后再次收到噪声的问题。 我有哪些选择? 重新添加电容并更新补偿回路、或者您还推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    您能否确认测试过程中的负载电流?  

    看起来输出电压为10.5V、但顶部信号 SW (开关信号)高电平不像10.5V 那么高、只有4.5V、这对于普通的升压器件没有意义、您能否请确认该波形的测试点? 我正在考虑升压是否无法成功启动(可能是由于启动期间的电流增大? 我是否可以知道升压的启动负载电流?) 使输出电压不是10.5V。

    此外、请仔细检查   数据表第8.2.2.8节"环路稳定性"中的 COMP 参数(R9 C7 C6)是否与设计公式匹配。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    对不起、这有点令人困惑。  我的负载是两个470欧姆电阻器并联。   

    下面是一些新的范围。  

    这一个只是输出


    这一个是输出和输入

    这一个是输出、输入和开关信号。   


    这是一个具有输出、输入和另一个稳压器输出(来自同一输入的1.5V LDO)。

    每个探头都增加了更多的噪音、因此我们取其中一些是盐粒。  第二题看起来是我看到的。  这只是使用工作台电源。  我还尝试了4X 并联电阻器等更多。  我已经检查了补偿值、认为它们应该没问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    感谢分享。

    我们注意到、输入电容器仅为10uF、我假设在电源和 TPS61088之间进行测试时有一根长线、在输入端使用陶瓷电容器并且通过长导线供电时、这可能会在 VIN 引脚上引起振铃。 此振铃可耦合到输出端、并被误理解为环路不稳定。 在这种情况下、应在陶瓷输入电容器和电源之间放置额外的大容量电容(钽或铝电解电容器)、以减少在电源引线电感和陶瓷输入电容之间可能发生的振铃。

    考虑到在实际应用中、输入源是电池、我想电池和 TPS61088之间没有长导线、因此实际用户用例中不需要大容量电容器、但对于测试用例、最好添加大容量电容器。 您是否可以使用建议的设置重试? 谢谢

    此致、

    Nathan