This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:正电压输出的可能性以及如何计算功耗

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517302/lm27761-possibility-of-positive-voltage-output-and-how-to-calculate-power-consumption

器件型号:LM27761

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LM27761、但有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我正在考虑使用 LM27761来生成-5V (10mA)。

Q1:在启动和稳态期间、LM27761不会输出正电压(大于0V)、对吧?

我认为 LM27761包含反相电荷泵和负 LDO。

LDO 在电荷泵启动后启动、不可能出现输出正电压、正确吗?

使用-5V 的 IC 的绝对最大额定值为0V、不能超过此值。

问题2: 如何计算功耗
我知道这是一个开关(开关电容器?)组合 和 LDO。

在这种情况下、您能告诉我如何计算功耗吗?

ーーー μ s

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢使用 E2E。

    Q1:输出电压始终低于0V、正确。

    问题2:请查看数据表以了解功率计算。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi