This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810ADSDR

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518442/lp5810-lp5810adsdr

器件型号:LP5810

工具/软件:

大家好:

我真的希望有人能帮助我澄清我的设置是否能按预期运行。 我在项目中使用的是共阴极 RGB LED、但我遇到了两个问题:

  1. 我的 MCU 没有足够的 PWM 引脚

  2. 找不到能够为 RGB LED 提供足够电流的 LED 驱动器。

作为权变措施、我使用了 LP5810ADSDR、我知道它通常用于共阳极 LED、但我使用了不同的布线方式、以尝试使其在共阴极下工作。

任何人都可以确认此设置是否有效吗? 或者建议我如何测试或验证它是否按预期工作?

如果有任何见解或有人做过类似的事情、我将非常感激。

提前感谢!

LED: www.amazon.com/.../B0DGQ7R39K


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ossama:

    每个 通道所需的电流是多少?

    但 LED 页面中的最大电流规格为1A。 但我看到有一个限流电阻器与 LED 串联。

    假设 LED 的正向电压约为2.5V、最大电流仅为=(5V - 2.5V)/100 = 25mA。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、

    是的、这是每个通道的25mA

    此致、

    Ossama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ossama:

    不确定是否 接受每通道16.7mA。 如果是、建议查看 LP5812。 对于共阴极 RGB LED、无需具有以下连接方式的额外电路。

    此致、

    Felix