This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24770:静态电流过高

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518551/tps24770-static-current-too-high

器件型号:TPS24770

工具/软件:

尊敬的先生:  


未启用时测量的电流约为2.7mA。 要将电流降至0、需要断开引脚14-17的所有四个引脚、断开任一引脚的连接均无效。

您能帮助我弄清楚如何降低静态电流、最好在1mA!以内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 静态电流是无法降低的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:   

    您是否可以提供已禁用的电流? 数据手册仅显示当前 启用的 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有这些数据。 很抱歉给您带来不便。