This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:无法退出突发模式的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513310/ucc28951-q1-problem-with-not-being-able-to-exit-burst-mode

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具/软件:

V_in = 390V

V_OUT = 28V  

P_OUT = 700W  

n = 12

您好:

我使用的是具有上述值的直流/直流转换器。 我的 R_tmin 电阻器的值为12k。 我没有输出调节问题。 我加载的电流高达1A、5A、最大值为14A。但是、我无法在所有负载值下退出突发模式。 因此、拾取的10kHz 频段存在可闻噪声。 超过10秒内没有进行我提到的负载测试。 如果我继续、某些东西会损坏。 如何退出突发模式? 错误在哪里?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在线使用该计算器来设计您的系统? 请对照计算器再次检查您的系统设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    当我设计电路时、我使用了计算器、 但计算器具有一个变压器占空比规则、该规则具有%66。 我更改了此规则%90、因为 UCC28951提供%92的占空比。 其他计算是通过使用计算器工作表进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过将其改回66%、并看到任何其他参数的变化?  

    Dmax 被锁定在计算器中。 我不确定如何更改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会对设计表进行任何更改。 我们仅更改了占空比最大参数(%66到%90)。 由于要在输出侧使用同步整流器、 因此输出侧必须具有低电压、因此必须使用12匝数比。 占空比 cmax 值是否与突发模式相关? 如果初级侧的占空比为%86、则必须从突发模式退出、因为我们有12k Rt_min 值。 在这种情况下、t_min 值应约为100nS。 初级侧的%86占空比意味着我们的 t_on 时间值约为2.4 μ s。 在这种情况下、我们可以从突发模式退出、但实际上并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cihangir:

    我需要更多细节、以便更好地理解问题。

    您能不能测量并让我知道转换器在突发模式下运行时的占空比是多少? 是否高于 Tmin?

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cihangir:

    根据您提供的详细信息、我可以想到一种可能性。 该问题可能是由于输出电容较高所致。 高输出电容可将输出电压保持在稳压状态很长时间、这会导致占空比小于 Tmin、从而导致突发模式启用情况。 如果使用电子负载、这可能是由于转换器输出大容量电容或负载输入大容量电容造成的。 所以、我建议您执行以下测试。

    1. 尝试将转换器输出大容量电容降低到电流值的3/4 (我不建议您大幅减小输出电容、因为这会导致转换器出现稳定性问题)。 如果这对转换器性能有任何影响、您可以尝试进一步减小输出电容、看看它是否提供了更多帮助。
    2. 如果上述测试成功、您必须验证这是由转换器输出大容量电容器还是电子负载输入电容引起的。 为了验证这一点、您可以使用电阻负载而不是电子负载、并尝试使用其实际输出大容量电容运行转换器。 如果转换器退出突发模式、这意味着该问题是电子负载的输入电容导致的;如果转换器未退出突发模式、请再次尝试对阻性负载执行第一次测试。

    请向我更新上述测试的结果、以便我能进一步帮助您。

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    感谢您的回答。 我会尝试一下。 这可能是通过 CS 引脚创建的情况吗、还是因为示波器视图看起来像断续模式而进入断续模式。 但是、如果电源变压器工作谐振频率、输入电流可能会增加、这种情况可能会导致电流误差。 这种情况能否实现?

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cihangir:  

    变压器漏电感、匀场电感和 FET 的 Coss 将在死区时间期间谐振、这是预期行为、我没有看到任何问题。  

    确保它是断续模式触发器、而不是突发模式触发器。 您可以通过在 SS 和 Vref 引脚之间连接一个261k Ω 电阻来禁用断续模式。 这将禁用断续模式并锁存过流保护。  通过这种方式、我们可以确认是断续模式运行还是突发模式运行。

    您还可以测量控制器 PWM 输出的脉冲宽度并检查其是否等于 Tmin、如果它等于 Tmin、则很可能是在突发模式下运行的控制器、如果它大于 Tmin、那么正如您提到的、可能会出现断续模式而不是突发模式。

    此致、

    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    我说过、我修复了噪音问题、但控制器在大约%50负载时退出突发模式。 我认为、如果我希望控制器更早地从突发模式退出、ı μ F 应该使用较低的输出电容。

    我注意到的另一点是、在设计计算器中选择控制器的交叉频率时、应直接选择1/40频率。 但是、我认为选择一个高于 LC 电路输出端转角频率的交叉频率是不对的。 滤波器将补偿在高于 LC 电路转角频率的速度下发生的变化。 我将此解释为控制器将补偿低速时的变化。 如果我错了、您能纠正我吗?

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cihangir:

    很高兴听到您在这个问题上取得了一些进展。 这个问题不必是由转换器输出中的电容过大而引起的、相反、如果您使用的是电子负载输入电容、这可能是由电子负载输入电容引起的。 您也可以确认这一点。  

    我将检查设计计算器、并在检查设计计算器后对该查询给出响应、但您的意思是1/40 低很多 有什么好处?

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    分离电子负载并使用阻性负载重复测试并获得相同结果后、我们更改了输出电容器。 顺便说一下、是的、我提到的频率是开关频率(输出滤波器的纹波频率)。 但在这个阶段、我们还没有完全解决这个问题。 我认为在50%负载后声音消失并不正常。 高电容不能完全导致这种情况、因为当我将输出电容降低到4uF 并在电阻负载下重复测试时、声音会在提供50%负载和输出调节后停止。 我没有用于测量频率响应的基础设施、但我认为2类补偿还不够。 但是、当我在无法提供输出调节的输入电压值下工作时、即当我在占空比保证达到最大值的情况下工作时、声音就会停止。 我继续分析这种情况,你的意见对我很有价值。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cihangir:

    那么、无论输出电容如何、转换器是否始终在大约50%负载时退出突发模式? 您能否证实这一点?  

    此致、
    Deepak K