Thread 中讨论的其他器件:UCC28951
工具/软件:
V_in = 390V
V_OUT = 28V
P_OUT = 700W
n = 12
您好:
我使用的是具有上述值的直流/直流转换器。 我的 R_tmin 电阻器的值为12k。 我没有输出调节问题。 我加载的电流高达1A、5A、最大值为14A。但是、我无法在所有负载值下退出突发模式。 因此、拾取的10kHz 频段存在可闻噪声。 超过10秒内没有进行我提到的负载测试。 如果我继续、某些东西会损坏。 如何退出突发模式? 错误在哪里?
此致。