工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、Maxwell、
感谢您介绍启动序列。 据我所知、没有特定的启动顺序、这使我认为问题出在 IC 端子输入上。
当前状态: 我们正在验证采用最小配置的栅极驱动器 IC 的初始运行情况(在没有 SPI 通信的情况下进行测试)。
因此、我们将仅使用 GDx 和 INP 和 INN 来测试 PWM 信号是否可以输出。
其他问题: 当前正在测试的 IC 的端口设置如下。 如果设置中有任何错误、请告知。
GDX 端子:
ASC 端子:
参考:其它终端设置
OUTH1、OUTH2、OUTL1、OUTL2: 假设 MOSFET 栅极电容、连接到0.02uF。
你好、麦克斯韦!
nFLT1和 nFLT2的 nFLT 均为3.5V。
*两个引脚在未连接引脚的情况下通过 RC 滤波器(100Ω)后、在电压下测量。
通过测量 IC 内部的上拉电阻和100Ω 的分压器、可以将其视为高电平状态吗? (VCC1 = 5V)
VCP 和 VCC2仅与0.1μF 去耦电容器连接。
*数据表 P98建议使用0.01uF 至0.1uF 的去耦电容器(0603尺寸等)。
使用的电容器是 CGA4J2X8R1H104K125AE、其电容为0.1µF、但大小为2012
VCC2和 VCP 都为+18.0V、VCP 和 VCC2之间几乎没有电势差。
我认为除了 OUTH 输出外、GDIC 端子输入输出都正常、但我是否遗漏了一些内容?