This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:有关 UCC5880启动和关断序列以及输出端子行为的问题。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512311/ucc5880-q1-questions-regarding-the-startup-and-shutdown-sequence-and-the-behavior-of-the-output-terminals-of-the-ucc5880

器件型号:UCC5880-Q1

工具/软件:

我将使用 UCC5880开发栅极驱动器板。
目前、我正在验证栅极驱动器 IC UCC5880的运行、但我遇到了一个问题、即即使没有故障输出、OUT 信号也不会出现。
我想就这个问题进行磋商。
对于 UCC5880、在执行数据表中指定的终端处理(例如将不必要的端口连接到 GND)后、问题是当 PWM 信号为输入时、OUT 信号不是输出。
我们使用18V 和-4V 的隔离式电源、当 OUTL 端子输出正确下拉至-4V 时、即使是 PWM 信号输入、OUTH 端子也会保持-4V 电压。
此行为类似于数据表中"6.2.3.3 OUTL 钳位电路"部分下描述的模式、其中 OUTH 和 OUTL 都固定为 VEE2 (在本例中为-4V)。 当未对 VCP 施加18V 电压时、会出现此状态、但已确认对 VCP 端子施加了18V 电压。 此外、nFLT 始终处于高电平(无错误)状态。*
目前、我怀疑这个问题可能与栅极驱动器 IC 的启动顺序有关。 UCC5880是否有指定的启动序列(VCC1、VCC2、VEE2)或时序图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka-San、

    器件不应需要特定的启动序列。 您能否检查 ASC_EN_PRI、ASC_EN_SEC 或任何 GDx 引脚是否被驱动为高电平?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxwell、

    感谢您介绍启动序列。 据我所知、没有特定的启动顺序、这使我认为问题出在 IC 端子输入上。

    当前状态:  我们正在验证采用最小配置的栅极驱动器 IC 的初始运行情况(在没有 SPI 通信的情况下进行测试)。

    因此、我们将仅使用 GDx 和 INP 和 INN 来测试 PWM 信号是否可以输出。

    其他问题:  当前正在测试的 IC 的端口设置如下。 如果设置中有任何错误、请告知。

    • 由于不使用 SPI 通信、因此 GDX 终端设置基于数据表6.2.3.1表6。
    • 即使未使用 ASC_EN_PRI 和 ASC_EN_SEC、是否需要高电平输入?

    GDX 端子:

    • GD0 =高电平(5V)
    • GD1 =高电平(5V)
    • GD2 = Lo (GND1)

    ASC 端子:

    • ASC_EN_PRI = LO (GND1)
    • ASC_EN_SEC = LO (GND2)

    参考:其它终端设置

    • VCC1 = 5V
    • ASC_PRI = LO (GND1)
    • INN = LO (GND1)
    • INP =高电平(5V * PWM)
    • nCS = LO (GND1)
    • SCLK =未连接(Hi-Z)
    • SDI =未连接(Hi-Z)
    • SDO =未连接(Hi-Z)
    • VCECLP =-4V (VEE2)
    • CLAMP =-4V (VEE2)
    • VCP =+18V (VCC2)
    • VCC2 =+18V (VCC2)
    • DESAT = LO (GND2)
    • AL1 = LO (GND2)
    • ASC_SEC = LO (GND2)
    • ASC_EN_SEC = LO (GND2)
    • VEE2 =-4V

    OUTH1、OUTH2、OUTL1、OUTL2:  假设 MOSFET 栅极电容、连接到0.02uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka-San、

    您能否检查 nFLTx 引脚的状态? 如果没有故障、则它们应为高电平。

    此外、VCP 通常应高于 VCC2。 VCP 和 VCC2之间的去耦电容值是多少?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、麦克斯韦!

    nFLT1和 nFLT2的 nFLT 均为3.5V。
    *两个引脚在未连接引脚的情况下通过 RC 滤波器(100Ω)后、在电压下测量。
    通过测量 IC 内部的上拉电阻和100Ω 的分压器、可以将其视为高电平状态吗? (VCC1 = 5V)

    VCP 和 VCC2仅与0.1μF 去耦电容器连接。
    *数据表 P98建议使用0.01uF 至0.1uF 的去耦电容器(0603尺寸等)。
    使用的电容器是 CGA4J2X8R1H104K125AE、其电容为0.1µF、但大小为2012

    VCC2和 VCP 都为+18.0V、VCP 和 VCC2之间几乎没有电势差。

    我认为除了 OUTH 输出外、GDIC 端子输入输出都正常、但我是否遗漏了一些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka-San、

    您是否能够共享 PWM、GDx 引脚和 OUTx 信号的波形?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell-san:
    很抱歉耽误您的时间。

    我发现了我与大家讨论的栅极驱动器 IC 问题的原因。

    原因在于安装栅极驱动器 IC 的模式。

    更正阵列后、IC 工作正常、如随附的图所示。
    红色:PWM 输入(函数发生器输出)
    浅蓝色:栅极驱动器 IC 输出

    现在我们知道栅极驱动器 IC 没有问题并且它正常工作、请让我完成这个问题。