This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503-Q1:TPS628503-Q1波特图异常

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507129/tps628503-q1-tps628503-q1-bode-plot-abnormal

器件型号:TPS628503-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

原理图作为附件、当我们测试环路响应时、 100kHz 时波特图异常、相位和幅度增加、幅度再次达到零、似乎存在接近100kHz 的零点。

当电感器从1uH 更改为4.7uH 时、波特图得到改善。 请分享芯片内部原理的原因。 而对于峰值电流控制降压转换器中50%占空比(Vin=3.3V、Vout=1.8V)、请提供公式来计算电感值。

  e2e.ti.com/.../U1V8S_5F00_ETH.pdf

谢谢!

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我看到另一个主题中已经有与此相关的讨论。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1503383/tps628503-q1-bosch-bode-plot/5784440

    我建议不要创建多个线程。 我们理解紧迫性。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    这个主题怎么样? 现在还没有答复。

    谢谢、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    FAE (Mingkang Song)已在 e2e 上与我的其他同事讨论了该问题。 我希望答案已经传达给您。

    但也请在此处找到我的答复:

    • 4.7uH 不允许的电感值。 它超出了器件建议的限值。 允许的最大有效电感为1.2uH。
    • 我们在 EVM 上测量了波特图  

      下面是在 Vin=3.3V、Vout=1.8V 且2x10uF 的标准 EVM 上绘制的波特图。

    • 原理图是否在输入或输出侧附近添加了滤波器?  
    • 与电感器计算相关、我们不提供任何公式。 数据表中的该建议值范围在验证器件并检查稳定性、效率和纹波后提供。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    下面的波特图是否存在任何风险、增益交叉零点增加两倍(如果纹波和动态负载性能正常)?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    通常、这不应该是设备行为(正如我在上面的回复中与您分享的设备行为一样)。 看起来板上有一些谐振、这就是为什么会出现这个峰值的原因。

    就瞬态和纹波稳定性而言、我可以看到 PM 始终高于45度。 我建议在整个温度范围内进行验证、如果一切正常、则我看不到风险。

    因为最终、稳定性会影响器件的动态行为。  

    谢谢、

    Farheen