工具/软件:
电流限制无效
大家好
到目前为止、根据参考图确定的电路结构是有效的。 可以在负载为20A 时打开输出。 但是、仅当电流限制关闭(TMR 电容器 接地短路)时、各个电路才工作。
一旦 TMR 电容器被激活(移除对 GND 短路)、即使没有负载也无法开启输出、并且 FLT 信号被激活。
C_SET = 10nF、R_SET = 50 Ω;C_ISCP = 3、3nF;R_ISCP_1k Ω;R_ILIM = 30k Ω; C_TMR=68nF
是否有办法缩小此误差范围? 大概是电流限制器始终识别短路、因此不会导通。 电路输出端安装了22µF Elko、STTH4R02-Y 二极管和 IPTC020N13NM6开关晶体管。
如何定位故障、以便电路也在限流模式下工作?
此致
Andreas Hinner