This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6522005-PMIC:关于 EP 的可配置性和 GUI

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219EVM, TPS65219EVM-SKT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517963/tps6522005-ep-regarding-the-configurability-and-gui-of-the-pmic

部件号:TPS6522005-CCS EP

工具/软件:

尊敬的团队:  

对于上述 PMIC、我有一些疑问、请查看此问题、并尽快解决和澄清问题。

1. BUCK 和 LDO 的配置方式。 用于配置的工具。  

2.可通过 I2C 对降压稳压器和 LDO 进行软件配置吗? 与默认情况一样、它应该是特定的电压、例如(1V)、然后在可以之后、我会使用 I2C 将其配置为3V。 那就是功能可用。

3.如何配置降压和 LDO 电源时序。 支持预编程。 如何编程以及使用什么工具进行预编程?

请指导我将配置详细信息和 GUI (如果可用)以及如何对芯片进行编程。

请尽快答复

谢谢。此致、  
Maharajan p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    感谢您在 E2E 上联系我们!  我相信我刚刚在另一个主题中回答了您的一些问题、但为了清晰起见、我也要在这里回答。  

    可以使用 TPS65219_GUI 工具来配置 BUCK 和 LDO 设置。 TPS65219x 和 TPS65220x 系列均使用这种原理图。  

    可以直接在相应的寄存器中配置设置、也可以使用 Configuration-NVM 字段选项卡中的 Power Resources 部分进行配置:

    2.是的。 使用 I2C 配置设置后、可以按照"NVM 编程"的步骤将所需的设置覆盖到器件、以便在上电时将您的设置设为新的默认值。  

      使用  前面提到的 TPS65219EVM_GUI、可以在将 TPS6522005-GUI 安装到电路板之前使用 TPS65219EVM-SKT (5x5)对 EP 芯片进行编程。
    可以直接在相应的寄存器中配置设置、也可以使用 Configuration-NVM 字段选项卡中的 Power Sequence 部分来配置设置:

    TPS65219 NVM 编程指南 提供了有关此过程的详细信息、对于 TPS65219x 和 TPS65220x 器件是相同的

    如果您对此流程有任何其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sarah 的进一步澄清、  

    这是非常有帮助的。

    此致、  
    Maharajan P.