工具/软件:
尊敬的团队:
对于上述 PMIC、我有一些疑问、请查看此问题、并尽快解决和澄清问题。
1. BUCK 和 LDO 的配置方式。 用于配置的工具。

2.可通过 I2C 对降压稳压器和 LDO 进行软件配置吗? 与默认情况一样、它应该是特定的电压、例如(1V)、然后在可以之后、我会使用 I2C 将其配置为3V。 那就是功能可用。

3.如何配置降压和 LDO 电源时序。 支持预编程。 如何编程以及使用什么工具进行预编程?

请指导我将配置详细信息和 GUI (如果可用)以及如何对芯片进行编程。
请尽快答复
谢谢。此致、
Maharajan p