工具/软件:
尊敬的 TI-Team、
升压器与我的 PCB 隔离。 通过 限制为1A 的5V 电源直接为其供电 。输出悬空。 输出 MOSFET 立即发生故障、我测量到 SW 和 GND 之间发生短路。 我不明白发生了什么,我做了什么错。 你有一些解释准备吗?^^
随附了一个示波器屏幕截图和.csv 文件、其中显示了升压器上最初仍正常工作的启动行为、以及 PCB 布局和原理图。 与10 µF 输出电容并联、我还添加了10 µF 和1 µF MLCC。
黄色:输入应为5V、仅达到3.04V。 那么在噪声下、高达3.68V
紫色:反馈0.8V、仅0.34V。 在噪声->高达1V 时
绿松石(蓝色):保持低电平
绿色:输入端的电流。 当升压器开关时、进入电源1A 的电流限制。 再次降至低电平。
原理图:
e2e.ti.com/.../TLV61048_5F00_smashed_5F00_osci.CSV

提前感谢您的帮助。
此致
Patrick