This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出0伏- MOSFET 短路

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516420/output-0-volt---mosfet-short-circuit

器件型号:TLV61048

工具/软件:

尊敬的 TI-Team、

升压器与我的 PCB 隔离。 通过 限制为1A 的5V 电源直接为其供电 。输出悬空。 输出 MOSFET 立即发生故障、我测量到 SW 和 GND 之间发生短路。 我不明白发生了什么,我做了什么错。 你有一些解释准备吗?^^

随附了一个示波器屏幕截图和.csv 文件、其中显示了升压器上最初仍正常工作的启动行为、以及 PCB 布局和原理图。 与10 µF 输出电容并联、我还添加了10 µF 和1 µF MLCC。

黄色:输入应为5V、仅达到3.04V。 那么在噪声下、高达3.68V

紫色:反馈0.8V、仅0.34V。 在噪声->高达1V 时

绿松石(蓝色):保持低电平

绿色:输入端的电流。 当升压器开关时、进入电源1A 的电流限制。 再次降至低电平。

原理图:

 e2e.ti.com/.../TLV61048_5F00_smashed_5F00_osci.CSV

提前感谢您的帮助。

此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    原理图和布局正确。 您需要检查输入电源无法达到5V 的原因。 请确保器件和二极管方向正确。 任何干扰、器件不应损坏。

    您下次是否可以测量 SW 波形?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    抱歉、忘记提及、绿松石线是 SW 输出。 系统会一直保持低电平。 起初我也不相信、所以我仔细检查了示波器探头、它工作正常。 我还考虑了输出端短路、但除了损坏的 MOSFET 之外找不到一个。

    输入电源应轻松提供5V 电压、也是用 OSCi 测量的、似乎没有问题。 输入噪声能否立即破坏 MOSFET? 仔细观察会发现、在我接通电源时会出现一个尖峰。

    我检查了所有元件:二极管是正确的、IC 看起来很好—我可以最初测量 MOSFET 的体二极管。 但通电后、从 GND 到 SW 的体二极管将消失-这现在是直接短路了。 电阻值也正确。

    还有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    每个引脚到 GND 还有 ESD 二极管、您可能认为是 MOSFET。 那么您是否确定器件方向正确? 电路很简单、我认为这不是一个复杂的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:
    我认为这不是问题、但可以肯定的是、我以相反的方向焊接了另一个。 遗憾的是、这没有任何帮助、因此、最初的版本似乎已经是正确的版本。



    我要离开办公室一周。 但是,如果有什么事情跳到你的想法,请随时提出其他建议。  

    谢谢。  

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我只能说您的原理图和布局是正确的。 我认为某处有一个错误。 给您一些指导、您可以查看一下。

    1.焊接另一块板并重试。 在输入侧添加更多电容器。

    2.检查设备标记是否为"1VSF",看看您是否选择了错误的设备。