This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:异常电感器呜呜声

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523978/bq25756-abnormal-inductor-whine

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好的团队、

我的客户发现、当电感器在 25.4V/2.5A 输出和23-27输入电压下进入系统时、 这是他们使用的电感器。 您有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    感谢您的研究。 我有几个问题可以帮助进行调试:

    • 您能给我发送原理图吗?
    • 客户是否可以使用示波器测量 SW1和 SW2?
    • 如果客户设置 EN_CONV_FAST_TRANSIENT 位= 1、则充电器行为是否会得到改善?

    此致、
    Ethan Galloway